This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK04828:LMK04828参考频率时钟分频器范围?

Guru**** 2966500 points

Other Parts Discussed in Thread: LMK04828

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1358179/lmk04828-lmk04828-sysref-clock-divider-range

器件型号:LMK04828

您好:

LMK04828参考频率时钟分频器的范围是否为8到8192?

但 TICS Pro 可以将 1设置为8192。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    TICSPro 不正确、我将进行更新。  正确的范围是8到8192。  如果您希望绕过分压器、则可以使用  CLKin0并从 SYSREF_CLKin0_MUX 中选择 CLKin0来绕过分压器。   

    此致、

    将会