This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2595:LMX2595斜坡

Guru**** 2587365 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1358056/lmx2595-lmx2595-ramp

器件型号:LMX2595

您好、我想生成一个从10G 到12GHz 的斜升、以50us 的最小 VCO 校准时间对每个50MHz 进行重新校准。 在 VCO 校准期间、 频率保持不变、如图 A 所示。或者、如图 B 所示、频率随时间弹跳。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gu:

    在50µs 校准期间、VCO 正在校准、因此输出频率不正确且正在抖动。 如果缩小、您应该会看到类似于下面的频率干扰。  

    上图使用500µs 等待时间(校准时间)。  产生干扰的原因是 VCO 校准、校准后、频率稳定并已准备好进行下一次斜坡。