This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK04832-SP:TICS Pro:电流计算器问题

Guru**** 2943350 points

Other Parts Discussed in Thread: LMK04832-SP, LMK04832

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1358556/lmk04832-sp-tics-pro-current-calculator-issue

器件型号:LMK04832-SP
主题中讨论的其他器件: LMK04832

我使用的是 TICS Pro v1.7.7.2。 单击"Calculate Current"不会填充文本字段。 在"context"下、我看到 bButtonCC2、在消息字段中、我得到了以下内容:

[Python]:Total_Current in C:\ProgramData\Texas Insturments\TICS Pro\Configurations\Devices\Clock Generator-Jitter Cleaner (Dual Loop)\LMK04832-SP\currentcalc.py:1910、System。 对象运行1[PythonFunction、Object](IronPython.Runtime.PythonFunction)

[Python]:bButtonCC2_Update、in C:\ProgramData\Texas Insturments\TICS Pro\Configurations\Devices\Clock Generor-Jitter Cleaner (Dual Loop)\LMK04832-SP\currentcalc.py:1937、System。 对象运行1[PythonFunction、Object](IronPython.Runtime.PythonFunction)

这是已知错误吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    可能是、可能与链接的线程具有相同的问题。 如果上面建议的解决方案解决了问题、太好了;如果不保存.tcs 文件、其中包含导致此问题的配置文件的状态、然后将其上传到此处、以便我可以确认。

    我们将在本周结束时发布新版本的 LMK04832配置文件、因此、如果这是一个新问题、我想修复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    看起来"DCC & Hs"按钮是问题所在。 这是一个很好的问题。 谢谢你。