This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK04832:关于 LMK04832和放大器的两个问题;LMK04828

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: LMK04828, LMK04832

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1358109/lmk04832-two-questions-about-lmk04832-lmk04828

器件型号:LMK04832
主题中讨论的其他器件:LMK04828

您好:  

问题1: 一个 LMK04828 DCLKoutX 可以使用直流耦合差分 LVDS 信号驱动 LMK04832 CLKin0吗?

问题2: 使用交流耦合 LVDS 时、LMK04828中需要560 Ω 电阻器。 对于 LMK04832、是否也需要该功能?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Unknown 说:
    问题1: 一个 LMK04828 DCLKoutX 可以用直流耦合差分 LVDS 信令驱动 LMK04832 CLKin0吗?[/quot]

    LMK04828 LVDS 共模电压为1.2V、低于 LMK04832默认输入级偏置(约为1.7V)。 LVDS 的较低共模足以在某些情况下降低性能。 然而、LMK04828 HSDS -8mA 共模电压的标称值几乎完全就是 LMK04832默认输入级偏置-这可以是直流耦合而不会出现任何问题。

    当直流耦合时、对于 LMK04828 HSDS -8mA、您仍需要100Ω 差分端接。

    此外、直流耦合 LMK04832输入会影响 LOS 检测器的计时精度。 如果您没有在 LMK04832上使用 PLL1和自动选择时钟(需要 PLL1)、则此 LOS 精度问题不会影响您的用例。

    Unknown 说:
    问题2: 使用交流耦合 LVDS 时、LMK04828中需要560 Ω 电阻器。 对于 LMK04832、是否也需要?

    否、LMK04832输出在启动时不需要 P/N 输出引脚之间的560Ω 电阻器用于直流电流路径。 为防止出现此问题、对 LMK04832输出驱动器设计进行了修改。

    如果您使用直流耦合 LMK04828 HSDS -8mA 到 LMK04832输入以及100Ω 端接电阻、则 LMK04828的输出上不需要560Ω 电阻器(因为100Ω 直流耦合端接在驱动器启动时为 P/N 输出引脚之间的电流提供相同的路径)。

    [/quote]