This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK05318:引脚兼容性查询

Guru**** 2774995 points

Other Parts Discussed in Thread: LMK05318B, LMK05318, LMK05318B-Q1, LMK5B12204

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1358703/lmk05318-pin-compatibility-inquiry

器件型号:LMK05318
主题中讨论的其他器件:、、 LMK5B12204

您好!

LMK5B12204、LMK05318、LMK05318B 和 LMK05318B-Q1之间是否引脚兼容?

谢谢你。

JH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、JH:  

    LMK05318和 LMK05318B 具有引脚兼容性、但软件不完全兼容。 LMK05318B 和 LMK05318B-Q1具有引脚和软件兼容性。  请注意、我们不建议在新设计中使用 LMK05318、应改用 LMK05318B 或-Q1型号。  

    LMK5B12204和 LMK05318x 器件不能完全兼容、因为 LMK5B12204具有4个输出、LMK05318x 器件具有8个、但它们来自同一系列。  

    此致、  

    康纳