This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK05318B-Q1:LMK05318B-Q1寄存器映射

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: LMK05318B-Q1, LMK05318B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1358175/lmk05318b-q1-lmk05318b-q1-register-maps

器件型号:LMK05318B-Q1
主题中讨论的其他器件: LMK05318B

您好 TI

您可以帮助共享 LMK05318B-Q1寄存器映射文件吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Wu:  

    LMK05318B-Q1寄存器映射可在 LMK05318B 寄存器编程手册中的以下位置找到: https://www.ti.com/lit/ug/snau254a/snau254a.pdf? 

    请告诉我这是否有帮助。  

    此致、  

    康纳  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好, 康纳

    感谢您的答复。

    您能否在 LMK05318B-Q1和 LMK05318B 之间共享差分寄存器映射?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Wu:  

    LMK05318B 和 LMK05318B-Q1具有相同的寄存器映射。 这些器件的内部电路和电气特性几乎相同、主要区别在于-Q1型号要进行额外的测试、以确保它在更宽的温度范围内合格。 如果您有任何其他问题、请告诉我。  

    此致、  

    康纳