This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2571:RFout LC 上拉调优网络

Guru**** 2782485 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1357994/lmx2571-rfout-lc-pullup-tuning-network

器件型号:LMX2571

是否有描述开漏模式(LC 上拉调优网络) RFout 网络最佳调优的公式或应用手册

我注意到、针对此芯片、您的参考设计(评估板)中也使用了完全不同的电路。 它针对什么频率进行了优化?

最后、是否有用于调节 CP OUT 电路的电荷泵带宽等式?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    我们使用典型 LC 谐振频率公式来计算 LC。 f = 1/ 2πsqrt (LC)。

    环路滤波器带宽取决于电荷泵电流、VCO 增益和 FPD。 您可以使用 PLL Sim (www.ti.com/.../PLLATINUMSIM-SW) 计算环路滤波器值。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    那么100pF 电容器接地怎么样。 这不会计入方程吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    即4xxMHz 频率下的交流短路。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉、但是您使用什么公式来得出这个结果?

    我理解 LC 电路、只是不了解单独的1000pF 接地。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    100pF 0603并联电容器在4xxMHz 时的阻抗几乎为零。