This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2615-SP:无法锁定且频率输出错误

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: LMX2615-SP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1358707/lmx2615-sp-unable-to-lock-and-wrong-frequency-output

器件型号:LMX2615-SP

您好

我们的设计中采用了 LMX2615-SP、尝试生成1930MHz 信号(Fosc = 40MHz)。 我们有两个问题:

1.输出频率似乎比设置的频率高~1.8-1.9。 如果我们尝试将器件配置为500MHz、我们会得到~908MHz 的信号。 如果将其设置为1GHz、则会得到~1.82GHz 信号输出。 当配置为1.93GHz 时、我们可以得到大约3.7GHz 输出的信号。 PLL 似乎未锁定在任何配置中。 我们已经尝试了更改 Fosc、增加/减少时钟振幅(现在它是~0.8Vp-p)、但我们无法顺利地使 VCO 锁定。 当我们使用相同的配置对评估板进行编程时、评估板可以正常工作。 我们还将时钟从板连接到了评估板上-评估板仍然工作正常。 非常感谢您提出任何建议!

2.我们第一次对 LMX2615进行编程(在下电上电后)时、VCO 好像没有进入"搜索"模式-它会进入固定频率(比预期频率高~1.8-1.9x)并保持在那里。 必须对它进行第二次编程、然后它不断尝试锁定(但从不能成功锁定)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Karthik、您好、

    听起来、您对参考时钟有问题。

    您的参考时钟是单端时钟还是差分时钟? 是正弦波还是方波? 您能否共享原理图?

    仅供参考、以下是建议的上电序列。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Noel

    我们将使用差分时钟。 我们有一个40MHz 正弦波进入将正弦波转换为差分信号的 LVDS 发送器。 我们测量的是~0.8Vp-p。 我们用干网将 LVDS 信号从电路板连接到评估板、并且评估板也能与来自此电路板的时钟配合使用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Karthik、您好、

    在您的电路板中、您是否按照如下方式将 LVDS 驱动器连接到 LMX 器件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的,这是我们连接它的方式...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们注意到的另一件事是...我不知道这是否相关(或者是否完全符合预期)、但是、如果我们将器件配置为使用40MHz 时钟、然后我们更改时钟(不更改配置)-即、将器件配置为使用40MHz 时钟、 但是、之后按照50或60MHz 时钟发送、输出频率不会改变-它只是保持原来的状态(并且 stilll 不锁定)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Karthik、您好、

    基本上无法锁定。 我假设您正在使用您的代码对器件进行编程。 您能否使用此代码对评估板进行编程? 或者、您可以使用 TICS Pro 对电路板进行编程吗? 我只是想看看这是否是软件问题。

    如果软件不是根本原因、您能否分享原理图?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    同样的代码用于对评估板和评估板进行编程。

    我无法将原理图发布到论坛上、但可以通过电子邮件地址离线分享。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Karthik、您好、

    好的、让我们离线。