This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2820:建议的默认寄存器值表?

Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: LMX2820

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1359811/lmx2820-table-of-recommended-default-register-values

器件型号:LMX2820

LMX2820的建议默认寄存器值是否以表格形式提供?  我看到此信息位于 lmx2820寄存器映射(snau251a)中、但不采用适合轻松复制/粘贴寄存器地址和推荐默认值的形式。 从地图中逐个复制值可能出错。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ben:

    您可以使用 TICS Pro 将寄存器导出到文本文件中。

    https://www.ti.com/tool/TICSPRO-SW

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Noel。 TICS Pro 中的"EVM 默认模式"是否实现了 LMX2820寄存器映射中定义的所有建议默认值?

    编辑:我看了看,似乎这是情况。

    我唯一剩下的问题是、TICS Pro 中的 EVM 默认模式将保留字段 R64[15-10]设置 为0x00、但 LMX2820建议使用0x10。 使用的正确值是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ben:

    没错、TICS Pro 默认模式已正确实现了所有不可配置的值。 TICS Pro 就在 R64上、需要更新寄存器映射。