This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK04828:多个时钟树同步问题

Guru**** 2767955 points

Other Parts Discussed in Thread: LMK04828, LMX2594

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1350437/lmk04828-multiple-clock-tree-synchronization-issue

器件型号:LMK04828
主题中讨论的其他器件: LMX2594

您好、  

我的客户现在面临同步问题、详情如下。

1.客户想要使用树形结构来同步多板、如下图

(从板由自身制造,包括 LMK04828*1和带 Xilinx RFSOC 的 LMX2594*2。)

他们想要使用 LMK04828EVM 与自行制作的2块 RFSOC 板同步、以验证硬件配置和寄存器设置是否正常。

它们打算将所有122.88MHz 同相同步。 如果完成2个同步、则4pcs-sync 将更容易、以便进行下一步。

2.  LMK04828 EVB 板:

与顶部图片相同、它们旨在生成时钟: DCKL0 (122.88MHz)、SDCLK1 (7.68Mhz)、DCLK2 (122.88Mhz)、SDCLK3 (7.68Mhz)。 EVM 是主时钟板。

3. RFSOC 板:

LMK04828从时钟板的原理图和时钟树如下所示:

测试结果

1.检查 PLL 数字锁定检测 LED、仅主 LMK04828亮起、从 LMK04828和 LMX2594亮起。 这种情况是否正常?

2.测量 LMX2594的输出、发现相位不同步、频率输出为150MHz (应为122.88MHz)、信号功率会波动。

 

其他测试结果   

卸下 LMK04828 EVB 板(主板),并使用 TICS Pro 通过 RFSOC 板(从板)配置 LMK04828和 LMX2594。

发现 PLL 数字锁定检测 LED 点亮、LMX2594的频率输出正常且相位同步。

(TICS Pro 配置设置与上述的不同。)

TICS Pro 上的所有设置都已连接。

您能帮助我找出同步问题的原因吗?

e2e.ti.com/.../TICS-Pro.rar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、
    我无法使用两个 Windows 或7zip 将您的文件解压缩。  

    但这里是 LMX2594的122.MHz 配置。 我将让抖动清除器应用工程师包含 LMK 器件的配置文件。  

    此致、  

    维森特  


    e2e.ti.com/.../XILINX_5F00_RF_5F00_122.88MHz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vicente:

    请尝试这一个。

    谢谢你。

    e2e.ti.com/.../TICS-Pro.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、  
    客户需要 FPD 这么低是有原因的吗?  
    通常、我们始终希望使 FPD 尽可能大、以获得出色的相位噪声性能。

       

    但是关于 LMX 配置-我不认为可能导致器件失锁的问题。  射频合成器使用的环路滤波器是什么?  
    校准 LMX2594器件之前、LMK 输出是否稳定?  

    此致、  

    维森特  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Vicente:

    感谢你的帮助。
    现在、LMX2594的配置可以同步、但从器件 LMK 无法与主器件同步。

    您能否共享此时钟树的配置设置?

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    客户是否遵循 DS 第29页中规定的正确同步程序?  

    此致、

    维森特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vicente:

    您能否确定这是哪一个 DS?

    已连接客户的设置。 您能帮助检查这些设置是否有任何问题吗?  

    e2e.ti.com/.../LMK04828_5F00_slaver.zipe2e.ti.com/.../04828_5F00_master_5F00_PASS.zip

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ryan、

    我看一下、周四前会回来与您联系。

    此致、

    将会

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ryan、

    首先、客户需要确定他们想要如何同步其设备。  现在、从器件配置为分配模式、因此它用作缓冲器。   有道理地说、  

    Unknown 说:
    从器件 LMK04828和 LMX2594指示灯熄灭

    因为两个 PLL 都被禁用。  来自主器件的同步会将从器 件输出同步到彼此同相、但不会影响主器件和从器件之间的关系。  在当前设置、分配模式下、与使用时钟缓冲器一样、输出与输入相关。  如果您希望使用双环路模式并且主器件和从器件之间具有确定性关系、则可以按照 LMK04828 数据表9.3节附近的说明执行操作。  例如、 关于这个概念、这里和这里还有其他一些线程、这些线程也可能会有所帮助。  如果您还有其他问题、请告诉我。

    此致、

    将会