This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK04832-SP:如何终止未使用的 CLKIN0、CLKIN0*和 CLKIN1/FBCLKIN/FIN1。 CLKIN1*/FBCLKIN*/FIN1*

Guru**** 2587365 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1358903/lmk04832-sp-how-to-terminate-unused-clkin0-clkin0-and-clkin1-fbclkin-fin1-clkin1-fbclkin-fin1

器件型号:LMK04832-SP

您好!

我的客户没有使用 CLKIN0、CLKIN0*和 CLKIN1/FBCLKIN/FIN1。 CLKIN1*/FBCLKIN*/FIN1*引脚。
这些引脚是否可以保持悬空、或者如何进行端接?
以及应如何设置寄存器0x146的位0和位1?

此致、

k. 平野市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kazuhiko:

    应保留为无连接、因此您是否只是为芯片使用 CLKin2? 为什么会这样呢?

    您是否使用 手动、引脚或自动时钟(有关数据表第31页的更多信息)?

    此致!

    安德烈亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andrea,

    感谢您的答复。
    它们仅使用具有 OSCin 的 PLL2单环路。

    因此、在本例中为  CLKIN0、CLKIN0*和 CLKIN1/FBCLKIN/FIN1。 CLKIN1*/FBCLKIN*/FIN1*引脚应该悬空?

    此致、

    k. 平野市


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    和彦

    正确、如下方数据表的第85页所示(请注意 CLKin2、Fin 与 CLKin0相同):

    此致!

    安德烈亚