请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LMK04832-SP 您好!
我的客户没有使用 CLKIN0、CLKIN0*和 CLKIN1/FBCLKIN/FIN1。 CLKIN1*/FBCLKIN*/FIN1*引脚。
这些引脚是否可以保持悬空、或者如何进行端接?
以及应如何设置寄存器0x146的位0和位1?
此致、
k. 平野市
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
我的客户没有使用 CLKIN0、CLKIN0*和 CLKIN1/FBCLKIN/FIN1。 CLKIN1*/FBCLKIN*/FIN1*引脚。
这些引脚是否可以保持悬空、或者如何进行端接?
以及应如何设置寄存器0x146的位0和位1?
此致、
k. 平野市