This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CDCE6214-Q1EVM:CDCE6214 SCH 检查

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: CDCE6214

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1359490/cdce6214-q1evm-cdce6214-sch-check

器件型号:CDCE6214-Q1EVM
主题中讨论的其他器件:CDCE6214

您好

   我们使用 CDCE6214将76.8MHZ LVCMOS 转换为153.6MHZ LVCMOS 时钟。 此设计的原理图如下。 请帮助确认是否存在任何错误

谢谢~

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Alex:

    有关铁氧体磁珠的建议、请参阅以下内容:

    GPIO1和 GPIO4引脚应该不需要电容器。

    谢谢。

    卡德姆