This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2571:使用 X-tal 作为频率基准

Guru**** 2988030 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC2G14

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1359199/lmx2571-using-an-x-tal-as-frequency-reference

器件型号:LMX2571
主题中讨论的其他器件:SN74LVC2G14

我在2015年的数据表 第11页注意到以下要点需要记住:

使用乘法器(MULT > 1)时、需要记住以下几点:
•乘法器必须大于预分频器。
•必须禁用晶体模式(XTAL_EN=0)。
•使用乘法器会增加噪声、尤其是对于大于6的乘法器值。

问题:在使用外部 X-tal 时是否真的不可能使用乘法器? 原因是什么、因为块图没有给出足够的详细信息。

如果这是真的,那么如何 解释下面的图60 ?

我看到、使用 LVPECL 和晶体时、近端相位噪声更低。 晶体产生较低相位噪声的主要原因是缺少多乘法器(MULT)?

我期待收到您的正确解释-非常感谢提前。

谢谢、此致、

汉斯彼得

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hanspeter、  
    1.正确,乘法器不能在 XTAL 输入模式下使用。  

    2.差异主要是由压摆率造成的。 LVPECL 信号是差分信号、确切地说是方波。 即使在用于此图的26 MHz 等低 OSCIN 频率下、这也会产生很好的压摆率。 TCXO 是一个削波正弦波、其压摆率不错、不如 LVPECL 信号好、但不如 XTAL 好、在本例中它是一个正弦波。 正弦波在这些较低频率下的压摆率较低、因此我们始终建议尽可能在较低频率下使用方波。  

    此致、  

    维森特  
     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    亲爱的维森特

    非常感谢您的回答。 一个点保持开放,另一个骆驼向上:

    1. X-tal 基准的相位噪声跟 LVPECL 情况相比的主要原因是什么?

    2.假设有极快的施密特触发栅极、与标准 TCXO 的 CS 操作相比、我是否能够改善相位噪声? 我知道、门的不确定性也会出现、但您是否有任何经验、或 比较过去的情况?

    非常感谢、此致、

    汉斯彼得

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hanspeter、  
    在此情况下、内部的 xtal 振荡器电路质量良好。  

    2.可以使用施密特触发来提高压摆率。  SN74LVC2G14等器件似乎合适。 我没有任何经验,也找不到任何数据,尽管。 如果您想确定自己具有良好的压摆率、请使用方波输入。  

    此致、

    维森特