This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLC556:触发非稳态操作以重新启动

Guru**** 2766435 points

Other Parts Discussed in Thread: TLC556

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1359258/tlc556-trigger-astable-operation-to-restart

器件型号:TLC556

您好!

我正在使用 TLC556双控计时器、针对第一个计时器创建稳定时间周期、并在单稳模式下触发第二个计时器、从而根据电位器输入和第一个"级"中生成的计时器周期来生成脉冲。  这是我的原理图(R2是从一端到雨刮器的 POT):

我已经能够模拟和构建该电路、它的工作效果非常好。  计时是完美的(除了由于20%的容差,它不像我想的600秒),但有一个有趣的 caviat ..如果你在循环的中间调整锅,你的调整不会生效,直到下一个周期。  这导致了一个问题,当你启动板的锅设置为0,然后10秒后,你改变它,你需要再等590秒,你甚至看到第二阶段的输出做任何事情.  它使电路对于用户来说看起来是"死区"的。  虽然我不希望立即对电位计调整作出反应、但它需要比这更快地作出反应。  是否有方法修改此电路、以在调整 POT 时触发第一级重新启动?  显而易见的、我能想到的是在第一级的复位引脚上添加一个按钮、然后在调节电位器后按下该按钮...但这在本应用中是不可行的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    电容器应该为680uF……我想通过该仿真查看实际电容器值与理想电容器值会发生什么情况。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    POT 为 R9、而不是 R2

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nicholas:

    这是有关您的设计的一个有趣的注意事项。  

    我想到的第一个选项是使用双电位器、该电位器可测量第二个桥臂的电阻、并连接到一个在电阻发生变化时将触发复位引脚的电路。 这可以通过将双电位计的第二桥臂偏置到电源电压并测量 流过它的电流来实现。 电流测量电路可连接到边沿敏感的比较器功能、该比较器将产生复位脉冲。

    当然、这会给您的设计增加很多复杂性和成本。 可以有更有效的 方法来实现这一点、 但这是一个非常非典型的电路功能、因此我不确定最佳解决方案是什么。

    此致、

    扎赫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    目前、我将电位器的一个桥臂连接到12V、将雨刮器连接到10k 电阻器。  那么、您说的是、取电位器的另一个桥臂、并通过电流监测器将其连接到12VDC?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nicholas:

    我的想法是 将您的单个电位器  双路 电位器。 它将具有6个销和2个雨刮器、它们均由同一个旋钮控制。 我所指的每个"桥臂"都有3个引脚。 双电位计原理图如下所示:

    https://www.bourns.com/docs/product-datasheets/prs14r.pdf 

    当用户调节旋钮时、两个支腿的电阻都会发生类似变化。 通过这种方式、您的工作电路使用第一个桥臂是相同的、可以监控第二个桥臂以指示电阻发生了变化。

    当然 还有其他解决方案、但双电位器解决方案可让您监控用户输入事件而不影响当前设计的性能。

    此致、

    扎赫