This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK04906:数字/模拟延迟不按预期工作

Guru**** 2874300 points

Other Parts Discussed in Thread: LMK04906

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1358693/lmk04906-digital-analog-delay-not-working-as-expected

器件型号:LMK04906

您好!

我对 LMK04906的数字/模拟延迟功能有问题。 我正在使用其中两个芯片、均配置为双 PLL、内部 VCO、0延迟模式。 这两个器件都接收10MHz 时钟输入并配置为生成160MHz 输出。 器件1的时钟输出在外部进行缓冲并连接到其自身的反馈输入(CLKin1)以及器件2的反馈输入。 该功能的目标是两个器件的输出之间建立密切且固定的关系、可以使其与器件2输出上增加的延迟几乎相等。

我对数字延迟的理解是、在更改相应时钟输出的数字延迟寄存器中的值并切换同步时、我应该会看到器件2的输出存在相移(相对于器件1的输出)。 时钟输出之间具有固定的相位关系、但在更改寄存器延迟值和切换同步后、器件2的相位始终不受影响。 更改模拟延迟也没有效果。 我尝试过以下方法:

确保 EN_SYNC 已启用。
设置 SYNC_EN_AUTO 并直接写入时钟输出寄存器(R4)。
确保已禁用 NO_SYNC_CLKoutX (对于相应的输出)。
通过切换 SYNC_TYPE 位的极性而不是直接切换器件输入来触发 SYNC。
已尝试启用和禁用"半步进"。

对于此功能的用法、我是否存在一些误解?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ryan、

    我会在一周结束时回到你身边。

    此致、
    将会

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    问题已得到解决-我延迟了反馈到第一个器件的输出、导致两个输出相互移动。 抱歉我的困惑、该问题可以关闭/删除。