This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2492-Q1:最大环路带宽

Guru**** 2587365 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1360257/lmx2492-q1-maximum-loop-bandwidth

器件型号:LMX2492-Q1

您好!

我正在尝试确定是否可以在所需的模式下操作该组件(由数字引脚触发 FSK)。 标称频率2200MHz、在10MHz 下调制、频率偏差为7MHz (0.7指数)。 我需要大约20MHz (大约是调制速率的两倍)的环路带宽、这对于这款器件是否可取? 在 PLLatinum 仿真中、看起来我可以获得大于50度的相补角、  

此致、

乔  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joe!

    我很确定它不会起作用。 首先、环路滤波器电容器的值非常小、只有几个 pF。 在 FSK 期间、PLL 将以分数模式工作、我怀疑 pF 电容器是否可以滤除 PLL 噪声。  

    我很少看到大于1MHz 的实际环路滤波器带宽。 人们会进行开环调制、或者在可能的情况下、使用 DAC 而不是合成器。