This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK1C1103:原理图审阅请求

Guru**** 2802205 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1357155/lmk1c1103-schematic-review-request

器件型号:LMK1C1103

大家好、TI 团队成员:

我希望您能为我的客户设计提供原理图审阅。 我将向 LMK 提供一个36.864MHz 振荡时钟、然后将其输出至两个微控制器和一个 ADC (德州仪器(TI) TLV320)。 可以将1G 保持为高电平、以便在 Vdd 稳定时立即启动吗? 那么、当我启动振荡器时、缓冲器会发出时钟信号吗? 此外、我可以通过简单地计算布线到灌电流 IC 的阻抗并添加一个串联电阻器来实现扇出信号阻抗平衡吗?

非常感谢

彼得

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Peter、您好!

    使用的电源滤波应该没问题、但效果有点弱。 我建议类似这样的内容(数据表中的第13页):

    [quote userid="446894" url="~/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1357155/lmk1c1103-schematic-review-request 是否可以将1G 设置为高电平、以便在 Vdd 稳定时立即启动? [/报价]

    这就是您没有在原理图中添加拉电阻器的原因吗?

    除了2分之外、一切看起来都很好。

    此致!

    安德烈亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Andrea、

    谢谢你这么多的答复和考虑。 我关于铁氧体磁珠的问题是:铁氧体磁珠能否解决一个已知问题、或者这是否更具预防性措施。 此外、铁氧体磁珠是比 π 型滤波器更好的解决方案吗?  是否有任何关于使用铁氧体滤波器进行示波器测量的应用手册可让我了解这方面的知识?

    关于上拉电阻器、是的、我希望它尽快导通、并且不想存在瞬变风险、因为上拉太弱而导致引脚漂移为低电平。 您是否建议使用上拉电阻器?

    非常感谢

    彼得

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Peter、您好!

    不需要铁氧体磁珠或 π 型滤波器、我意味着添加另一个高频电容器将是不错的选择。

    [报价 userid="446894" url="~/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1357155/lmk1c1103-schematic-review-request/5177475 #5177475"]关于上拉电阻器,是的,我希望它能尽快打开,并且不想因为上拉太弱而存在瞬态风险而导致引脚漂移为低电平。 您是否会建议上拉[/报价]

    我们建议使用上拉电阻来限制任何泄漏电流、但我们不需要该电流。

    此致!

    安德烈亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、谢谢、我会这样做。 感谢您的回复和帮助!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    没问题、很高兴我能提供帮助!