This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2594:重新计时电路上的抖动

Guru**** 2529560 points
Other Parts Discussed in Thread: LMX2594

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1362575/lmx2594-jitter-on-the-re-clocking-circuit

器件型号:LMX2594

大家好、

1.我的客户计划将时钟从 SysRefReq 引脚输出到 RFoutB。 在下图的 SYSREF 设置中、Re 时钟电路中的抖动是多少?

2.我的客户认为 Divider 的时钟将被时钟恢复,比上述频率落后多少次?

3.我的客户计划在 LMX2594的中继器模式下配置 SYSREF 输出。哪个信号应该与输入到 SysRefReq、OSCin?RFoutA 的信号同步?

4.关于 RFoutA 上的延迟 Φ、该延迟 Φ 是否始终相同? 或者延迟 Φ 是否有抖动?

此致、

山本俊介

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yamamoto-San:

    目标参考频率是多少? 通常、客户不关心参考频率抖动、因为频率通常较低。 不管怎样、sysref 时钟抖动将类似于 RF 时钟。

    2.fINTERPOLATOR 是时钟频率。

    SYSREFREQ 应与 OSCin 同步。

    4.延迟可配置。 对 JESD_DACx 进行编程、以设置要添加的延迟数。

    每个延迟的持续时间如下。

    A = IncludedDivide 值。