This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK04832-SP:STATUS_LD2引脚的 POR 默认值

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: LMK04832EVM-CVAL

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1362402/lmk04832-sp-por-default-of-status_ld2-pin

器件型号:LMK04832-SP
主题中讨论的其他器件:LMK04832EVM-CVAL

您好!

在数据表第81页中说明了 PLL2_LD_MUX POR 默认值为逻辑低电平。
但是、LMK04832EVM-CVAL 用户指南第13页的表5显示"。 默认情况下、将 Status_LD1和 Status_LD2设置为分别为 PLL1输出数字锁定检测状态信号和为 PLL2输出数字锁定检测状态信号。"
以下哪种描述是正确的、数据表或 EVM 用户指南?

此致、

k. 平野市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kazuhiko:

    两者都是正确的。 TICS Pro 默认设置为更改 STATUS_LD1和 LD_2引脚、以用作数字锁定检测。 但是、POR 默认值如数据表所述。

    此致!

    安德烈亚