This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2492:CP 设置

Guru**** 2782625 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1361143/lmx2492-cp-settings

器件型号:LMX2492

我已经在设计中使用该器件很长时间了、CP 设置及其对环路带宽的影响一直存在有趣的关系。 随着您增大 CP 设置、它确实会移动环路角、但并不总是与我想象的方向一致。 有时它会发生、有时会发生、它将 PLL 改变为 PLL。 通常它不是一个问题,但它似乎这是最新的很多变化是更广泛的,是造成问题。  

最近设计或制造中是否发生了变化?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nickolas、  
    零件间通常会有一些差异、因为零件永远不会相同、您能否量化您所说的这种差异? 这样我可以更好地理解。  

    此致、  

    维森特  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们有一些"旧批量"器件。 请参阅下表。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    "新批次"

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nickolas、

    实际上、我认为您的数据在两个批次中看起来并不合理。

    您能否告诉我们您的环路滤波器设计以及您能否提供一些相位噪声图?