This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPL5010:我设置5分钟的时间需要9分钟。

Guru**** 3006660 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1361628/tpl5010-the-time-i-set-for-5-minutes-takes-9-minutes

器件型号:TPL5010

大家好、我正在使用 TPL501010DDCR 集成、但我设置的5分钟计时会在最早的9分钟后重置。 我使用43k 作为计时电阻器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Adam、

    您是否可以在 DONE 引脚上添加分流电阻器(10kΩ)? 这可能是你没有得到正确时机的唯一原因。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我应该这么做吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Adam、

    像这样、需要一个连接到 GND 的分流电阻器。