This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2595:LMX2595_SYSREF

Guru**** 2551110 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1361200/lmx2595-lmx2595_sysref

器件型号:LMX2595

您好、 在 SysRef 中继器模式下输入和输出之间是否存在反比关系(SYSREF_REPEAT = 1)? 该图显示了输入 T1时间间隔的低电平和输出 T1时间间隔的高电平。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gu:

    SYSREF 功能使用包括 分频器和 SYSREF_DIV_PRE 分频器来生成 fINTERPOLATOR。 该频率用于对 SysRefReq 引脚的上升沿和下降沿进行重新计时。

    此致、

    维森特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hi,ó n Vicente。ó n

    我想问的问题是:

    为什么 RFOUTB 的电平与 SysRefReq 的电平相反?

    此致、

    Gu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gu:

    抱歉混淆、这只是一个图形错误。 输出波形跟随输入、没有翻转。