This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2572LP:960MHz 输出端的 FPD 杂散

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: LMX2572LP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1361030/lmx2572lp-fpd-spurs-at-960mhz-output

器件型号:LMX2572LP

您好!

我正在将 LMX2572LP 用作 TX/RX VCO、30MHz 转960MHz。 它的工作很好的较低范围的频率的针灸,但我得到的杂散在较高的频率800+,看起来是 FPD ( 50MHz )频率进入输出。 我已经摆弄了 MASH、FPD、电荷泵增益以及环路滤波器来尽可能改善它。  

在 LMX2572LP EVM 上、由于对寄存器进行了完全相同的编程、因此这些杂散要低得多。 PCB 布局非常相似、并且元件值完全相同。 评估板上的振荡器输入(25MHz)我将使用评估板上的外部信号发生器、我将使用 VTCXO。

有什么建议可以减少这些杂散?

评估板图:

我的板图:

寄存器:

R125 0x7D0820
R124 0x7C0000
R123 0x7B0000
R122 0x7A0000
R121 0x790000
R120 0x780000
R119 0x770000
R118 0x760000
R117 0x750064
R116 0x740000
R115 0x730050
R114 0x727C27
R113 0x710000
R112 0x700000
R111 0x6F0000
R110 0x6E0000
R109 0x6D0000
R108 0x6C0000
R107 0x6B0000
R106 0x6A0007
R105 0x694440
R104 0x680000
R103 0x670000
R102 0x660000
R101 0x650000
R100 0x640000
R99 0x630000
R98 0x620000
R97 0x610000
R96 0x600000
R95 0x5F0000
R94 0x5E0000
R93 0x5D0000
R92 0x5C0000
R91 0x5B0000
R90 0x5A0000
R89 0x590000
R88 0x580000
R87 0x570000
R86 0x560000
R85 0x550000
R84 0x540000
R83 0x530000
R82 0x520000
R81 0x510000
R80 0x500000
R79 0x4F0000
R78 0x4E00CD
R77 0x4D0000
R76 0x4C000C
R75 0x4B0840
R74 0x4A0000
R73 0x49003F
R72 0x480001
R71 0x470081
R70 0x46C350
R69 0x450000
R68 0x4403E8
R67 0x430000
R66 0x4201F4
R65 0x410000
R64 0x401388
R63 0x3F0000
R62 0x3E00AF
R61 0x3D00A8
R60 0x3C03E8
R59 0x3B0001
R58 0x3A9001
R57 0x390020
R56 0x380000
R55 0x370000
R54 0x360000
R53 0x350000
R52 0x340421
R51 0x330080
R50 0x320080
R49 0x314180
R48 0x3003E0
R47 0x2F0300
R46 0x2E07F0
R45 0x2DC608
R44 0x2C12A1
R43 0x2BCCCC
R42 0x2ACCCC
R41 0x290000
R40 0x280000
R39 0x27FFFF
R38 0x26FFFF
R37 0x250105
R36 0x24004C
R35 0x230004
R34 0x220010
R33 0x211E01
R32 0x2005BF
R31 0x1FC3E6
R30 0x1E0CA6
R29 0x1D0000
R28 0x1C0488
R27 0x1B0002
R26 0x1A0808
R25 0x190624
R24 0x18071A
R23 0x17007C
R22 0x160001
R21 0x150409
R20 0x145048
R19 0x1327B7
R18 0x120064
R17 0x11009B
R16 0x100080
R15 0x0F060E
R14 0x0E1808
R13 0x0D4000
R12 0x0C5001
R11 0x0BB018
R10 0x0A1178
R9 0x090004
R8 0x082000
R7 0x0700B2
R6 0x06C802
R5 0x0538C8
R4 0x040A43
R3 0x030782
R2 0x020500
R1 0x010808
R0 0x00211C

原理图:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andrew、您好!

    似乎您已设置 Mult=2以获得50MHz。 这不是有效的配置、您应该使用 OSC_2X 将 fosc 加倍。  

    此外、您已设置 IPBUF_TERM = 1、这将启用一个到 OSCin 引脚的内部50Ω 终端。 此设置适用于50Ω 源、如射频信号发生器。 TXCO、特别是具有1Vpp 输出摆幅的削波正弦波输出、无法驱动50Ω 负载。 我们应使此寄存器位= 0。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Noel:

    谢谢,我改变了两个建议没有区别的杂散。 实际上我们之前已经在使用 OSC_2X、"multi=2"是个错误。

    最初、我们使用的是100MHz FPD、100MHz 可以很好地兼容我们的大部分频率范围。 我们还具有 IPBUF_TERM=0、当我们 使用 不同的设置进行初始化时、该值必须发生更改。 我们利用 fDP 频率发现、较低的频率可以改善 EVM 和电路板上960MHz 的杂散。  无论进行何种设置、EVM 上的杂散似乎都低约20至30dB。 因此、可能更多的是硬件或布局问题、只是似乎无法找到任何显著的问题。  

    谢谢

    安德鲁·小

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andrew、您好!

    如果可能的话、你能够不尝试分离基准时钟吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Noel:

    我不想撕破基准,没有变化的杂散。

    我们将对电路板上的另一个 PLL 使用相同的基准、因此两者都是同步的。

    我还尝试完全移除此参考、输入我将在 EVM 上使用的同一信号发生器、但未更改杂散。

    输出连接到 IQ 调制器和 我在这2个器件之后测量的压控衰减器。 我断开了所有连接、现在直接在 LMX2572LP 的输出端进行测量。 杂散确实略有改善、但仍比 EVM 高15至20dB。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Noel:

    我现在的工作情况要好得多、最差的毛刺是50MHz @-75dBc、其他一切都比-90dBc 要多。 这应该是可以接受的、但我可以添加一个开关 IN 高通滤波器来进一步降低它。 由于杂散太接近基频、滤波器之前不会起作用。

    我正在将输出用作单端输出、为未使用的一侧加载一个51欧姆电阻器。 我注意到在 EVM 上、当我测量它时、未使用的一侧没有端接。 移除板上的终端电阻器可大大减少杂散。 我们使用的 IQ 调制器具有差分输入选项。  将 RFoutAP 和 RFoutAM 同时连接到调制器可显著改善杂散。

    RX 端 RFoutB 上仍然存在杂散问题、该端连接到单端混频器、因此我实际上无法同时连接 M 端和 P 端。 我将进行实验、最坏的情况是 、我可以切换到具有差分输入的混频器。 移除未使用一侧的端接有助于、但可能不适合将其保持悬空、我想是这样。