This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK1C1102:高电平输入电压范围

Guru**** 2652555 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1359348/lmk1c1102-high-level-input-voltage-range

器件型号:LMK1C1102

大家好、

TI 是否有满足以下条件的产品?

时钟缓冲器、高电平输入电压 < 0.8V

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Allen:

    您在寻找什么频率? 什么输出类型? 有多少个输出?

    此致!

    安德烈亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您在寻找什么频率?

    > 80MHz

    什么输出类型?

    不用考虑

    有多少个输出?

    不用考虑

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Allen、

    如果 LMK1C 系列的工作电压为1.8V、则 V_OH 和 V_IH 之间的范围将~0.72V < 0.8V。 如果您还有任何其他问题、请告诉我。

    此致!

    安德烈亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Andrea:

    VDD = 1.8V,VIH=0.7*1.8=1.26V

    为什么它等于0.72V

    我的计算错误吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Allen:

    这没有错、我想您当时在询问 V_OH - V_IL 之间的范围/差值。 我必须查看我们是否有具有较低 V_OH 的器件。

    此致!

    安德烈亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Andrea:

    "你怎么了?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Allen、

    我相信 LMKDB1xxx LP-HCSL 缓冲器系列可以工作、因为它在0.4V 左右振荡、所以 V_IH 电平必须低于0.8V。 请注意、我们的大多数器件旨在输出特定的输出类型、而不是保持在特定的 V_IH 和 V_IL 电平范围内。

    这是数据表: https://www.ti.com/lit/ds/symlink/lmkdb1120.pdf?ts = 1704824815088&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.google.com%252F

    此致!

    安德烈亚