This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK1C1106:驱动50 Ω 负载

Guru**** 2997750 points

Other Parts Discussed in Thread: LMK1C1106, LMK1C1104EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1360963/lmk1c1106-driving-50-ohm-load

器件型号:LMK1C1106
主题中讨论的其他器件: LMK1C1104EVM

简单的问题,可能是个愚蠢的问题。

该器件是否能够驱动50 Ω 负载、我本来计划在通过10MHz 电缆输出后将输出信号用作 SMA 测量设备基准输入。

如果没有、有人知道更适合的器件、是否会推荐这种器件? 提前感谢大家、Charlie。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Charlie、

    根本不是一个愚蠢的问题! LMK1C1106具有50欧姆的输出阻抗以避免任何反射。 因此、添加额外的50欧姆串联电阻将使摆幅减半、因为额外的50欧姆将充当分压器。 下面添加了仿真:

    此致!

    安德烈亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢你的评分

    我看,所以使用输出为我的应用将是足够的: D

    我担心的是这里指定的输出电流、

    但是、我想象一下 CMOS 高阻抗接口用例的此规格是什么吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Charlie、

    我不确定你所问的是什么。 由于 LVCMOS 是电压驱动器、因此不应考虑电流、而应仅考虑电压摆幅的一半。

    此致!

    安德烈亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我的意思是这个用例:

    在这里、器件应提供的最大电流为3.3/50 = 66mA (超出了 50mA 的绝对最大输出电流规格)、我可能不太了解50mA 最大连续输出电流额定值。

    在今天结束时、我想使用此器件通过同轴电缆为多个测量设备提供频率基准、这些接口不是高阻抗、而是50 Ω、我想知道此器件是否适合此类应用。 (然而、PS 这些输出也需要进行交流耦合)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Charlie、

    由于您的负载为50Ω、我建议您在设计中遵循以下配置(第8页):

    这与我们在 LMK1C1104EVM 上的设置相同(相同的器件、更少的输出):

    我已经在50Ω 设备上使用过此 EVM 几次。 因此、当您添加这些100Ω 时、应该没有问题。 这也适用于如下所示的交流耦合(第11页)

    此致!

    安德烈亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢! 这真的很有帮助:)