This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2430:使用 LMX2430替换 SX1243时的预防措施

Guru**** 2952000 points

Other Parts Discussed in Thread: LMX2430, LMX2572LP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1362969/lmx2430-precautions-when-using-lmx2430-to-replace-sx1243

器件型号:LMX2430
主题中讨论的其他器件: LMX2572LP

您好!

TI 的交叉参考未涉及到 SX1243的替代产品。 因此、我选择 LMX2430作为替代产品、但是否会有任何问题?
https://semtech.my.salesforce.com/sfc /p/#E0000000JelG/A/44000000MDLB/p4okZwnHfVvk3NmiQL0nzegedKDB6WpYP3XwfsUEPLw

另外、如果您有任何其他推荐产品、请告知我。

谢谢。

科诺

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Conor:  
    LMX2572LP 将是一个等效部件,因为竞争对手的部件有一个集成的 VCO ,您正在考虑的部件 LMX2430只是一个 PLL。

    此致、  

    维森特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vicente:

    从数据表中可以看到、似乎没有内置的 VCO。 LMX2430是否是最推荐的产品?

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Conor:  
    有内部 VCO。  

    但您是正确的- DS 中没有提到有点奇怪的 VCO ...

    此致

    维森特