This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2595:锁定取决于 OUTB_MUX

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: LMX2595, LMX2572

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1362884/lmx2595-lock-depends-on-outb_mux

器件型号:LMX2595
主题中讨论的其他器件: LMX2572

我使用的 LMX2595的参考频率为100MHz。 我希望在输出 A 上生成一个7.6GHz 音调。我将其与以下寄存器值编程在一起:

R000:0x6618 0x0808 0x0500 0x0642 0x0a43
R005:0x00c8 0xc802 0x00b2 0x2000 0x0604
R010:0x10d8 0x0018 0x5001 0x4000 0x1e70
R015:0x064f 0x0080 0x012c 0x0064 0x27b7
R020:0xa048 0x0401 0x0001 0x007c 0x071a
R025:0x0c2b 0x0db0 0x0002 0x0488 0x318c
R030:0x318c 0x03ec 0x0393 0x1e21 0x0000
R035:0x0004 0x004c 0x0104 0x0000 0x0000
R040:0x0000 0x0000 0x0000 0x0000 0x3c20
R045:0xc8fc 0x07fd 0x0300 0x0300 0x4180
R050:0x0000 0x0080 0x0820 0x0000 0x0000
R055:0x0000 0x0000 0x0020 0x9201 0x0001
R060:0x03e8 0x00a8 0x0322 0x0000 0x1388
R065:0x0000 0x01f4 0x0000 0x03e8 0x0000
R070:0xc350 0x0081 0x0000 0x003F 0x0000
R075:0x0800 0x000c 0x0000 0x0003 0x0000
R080:0x0000 0x0000 0x0000 0x0000 0x0000 0x0000
R085:0x0000 0x0000 0x0000 0x0000 0x0000 0x0000
R090:0x0000 0x0000 0x0000 0x0000 0x0000 0x0000
R095:0x0000 0x0000 0x0888 0x0000 0x0000
R100:0x0000 0x0000 0x0000 0x0000 0x0000 0x0000
R105:0x0001 0x0000 0x8801 0x00f2 0x9d7d
R110:0x0428 0x0093 0x011d

但是、如果我将 R46写入0x7ff (将 OUTB_MUX 置于高阻抗模式)或0x7fc (设置通道分频器)、则 LMX2595将报告解锁。 为什么会发生这种情况? 当我使用设置为通道分频器的 OUTA_MUX 时、我可以将 OUTB_MUX 设置为高阻抗、并且仍然具有锁定功能。 如果我未使用设置为 CH_DIV 的输出多路复用器之一、是否需要更改某个寄存器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、John:  
    我知道对于 LMX2572、我们不能将一个 OUTX_MUX 设置为分频器模式、将另一个 OUTX_MUX 设置为高阻态。 实际上、我们必须在 GUI 中将其更改为保留。  
    LMX2572和 LMX259x 非常相似、甚至引脚对引脚兼容。 让我看看这是否同样适用于 LMX259x。  

    此致、  

    维森特