This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2594:噪声问题

Guru**** 2815985 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1363597/lmx2594-noise-problem

SS

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sam、

    由于它是具有非常大的随机化配置的分数通道、因此在7500MHz 时相位噪声会增加。 也就是说、PLL_DEN 是一个非常大的数字、并且不是 fosc 的整数倍。 如果将 PLL_DEN 设置为、例如100000000、则相位噪声应良好。 但是、如果您将 PLL_DEN 设置为 100000001、则相位噪声将再次出现问题。

    当您更改频率时、无需对 R0进行编程即可禁用 FCAL_EN。