This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX1214:有关 LMX1214的问题

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: LMX1214

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1363539/lmx1214-question-about-lmx1214

器件型号:LMX1214

您好:

客户在测试 LMX1214时发现很多杂波。 请问这是因为芯片本身的原因吗?

测试情况:使用 SMA100B 输入12.8GHz 或6.4GHz、分别测试频率分频2、4和8以及输出端口 CLK0。 发现噪声很多、50MHz 的最小输出噪声对应于超过200的输入信号频率分频比(该分频比随输入信号成比例变化)。

测试图像如下:

               

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jimmy:  
    我明天可以更深入地了解这一点。  

    如果输出是分频器、那么我确实会看到谐波。 例如:对于3.2GHz 输出、我在1.6GHz 处看到杂散并不奇怪。  
    切换分频器值后、如果您禁用状态机时钟、是否有助于减少/消除杂散?  

    我很好奇、参考资料来源是什么样子的? 您能在参考上看到这些杂散吗?  

    此致、  

    维森特  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Vicente:ñ o

    信号源使用 SMA100B、其信号输出无杂散。
    输出3.2GHz 时生成1.6GHz 是正常情况、但800MHz、1.2GHz 和2.4GHz 都存在(我可以了解它们的存在)、这应该是由重复的分频引起的。 还有许多小的杂散信号、这些信号也是由分频产生的。 此类微小的杂散信号不应存在。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jimmy:

    请参阅下面的6GHz 输入、div/4输出的测试数据、没有杂散。

    您是否使用了板载 LDO?  

    您是否可以尝试在对器件进行编程后设置 SMCLK_EN = 0? 另请尝试拔下 USB 电缆。