This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2571:引脚配置

Guru**** 2788275 points

Other Parts Discussed in Thread: LMX2571

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1363673/lmx2571-pin-configuration

器件型号:LMX2571

大家好!!

我将使用 LMX2571从源代码(10MHz)制作100MHz。

我将使用内部 VCO。 我不需要快速锁定功能。

因为我只需要100MHz 输出。

在这种情况下、是否要 像下面一样使 FLOUT1、FLOUT2保持开路?

或者、我需要为 FLOUT1、FLOUT2执行一些操作吗?

如果我需要修复、请告诉我。

CHEARS!!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您可以使 FLOUT1和2个引脚保持悬空。

    由于您仅使用内部 VCO、因此可以将 VCPEXT 连接到3.3V。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答!!

    如果我仅使用内部 VCO、将 VCPEXT 连接到3.3V 是否更好?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kyungchan:

    是的、将 VCPEXT 连接到3.3V。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢!!