This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54260:焊盘图案

Guru**** 2826855 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS54260

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1363776/tps54260-land-pattern

器件型号:TPS54260

您好!

散热焊盘已根据 PCN# 20240402000.1调整大小。

是否需要更改版本 D 数据表中所列焊盘图案的尺寸? 如果是、阵列的尺寸是多少? 将垂直长度设置为2.22mm 是否可以?

此致、

西井市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nishie:

    请内部检查。 会尽快回复您。

    谢谢。

    新屋市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nishie:

     TPS54260数据表将使用新的封装图进行更新。 目前、您可以参考 TPS54160 数据表以了解详细信息。

    谢谢。

    新屋市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nitya-San:

    感谢您的支持。

    此致、

    西井市