This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK62I0-100M:抖动规格检查

Guru**** 2695575 points

Other Parts Discussed in Thread: LMK62I0-100M, TICSPRO-SW, LMK6H

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1363051/lmk62i0-100m-jitter-specification-check

器件型号:LMK62I0-100M
主题中讨论的其他器件: LMK6H

高度支持

我们想要检查 LMK62I0-100M 的抖动规格是否可以满足 PCIe 第6代应用的要求。 请帮助检查。  

要求:

1.包装尺寸:5*3.2 mm

2.频率: 100MHz

3.抖动:

如果您需要更多规格、敬请告知。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tim:  

    TICS Pro 中有一个工具(可以在 Tools -> PCIe Report Generator 下找到、下载链接 为:www.ti.com/.../TICSPRO-SW)、可以将 PCIe 滤波器应用于用户提供的相位噪声图后计算 RMS 抖动。 我 使用 LMK62I0-100M 中的典型100MHz 相位噪声图进行了快速检查、在应用 PCIe 第6代滤波器后、典型 RMS 抖动约为4-7 fs。 包括电源电压、工作温度等方面的变化。 我仍然希望性能有很大的裕度。  

    如果您提供的最大抖动规格不包含任何滤波、则 LMK62可能无法满足这些规格、因为我们尚未对该器件在100MHz 下的相位噪声进行完全表征。 如果是这种情况、我建议切换到 LMK6H、因为它已通过完全验证、可与 PCIe 第1-6代兼容。 如果您有任何其他问题、请告诉我。  

    此致、  

    康纳  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Connor:  

    您能否帮助我详细介绍如何生成此类抖动结果? 我已下载该工具、似乎必须输入某种文件? 当您提到筛选时、您是指"集成带宽"吗?

    首先感谢 LMK6H 的建议。 但是,我们在重复使用现有 PCB 时有一个限制,占用空间是5*3.2mm。 没有使用 LMK6H 的5*3.2mm 选项。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Connor:  

    有几个问题、请帮助回答。  

    (1)您能否帮助我演示如何生成此类抖动结果? 我已下载该工具、似乎必须输入某种文件?

    (2)当您提到过滤时、您是指"集成带宽"吗?

    (3)顺便感谢 LMK6H 的建议。 但是,我们在重复使用现有 PCB 时有一个限制,占用空间是5*3.2mm。 没有使用 LMK6H 的5*3.2mm 选项。   您是否认为有一个器件、PCB 占用空间为5*3.2 mm 并已通过 PCIe Gen 6规范验证?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tim:  

    很抱歉这里的响应延迟了。  

    1.是的、该工具需要从相位噪声分析仪中获取相位噪声图的轨迹。 下面是一个示例测试报告、它详细介绍了 PCIe 合规性工具的工作原理: https://www.ti.com/lit/an/snla445/snla445.pdf 

    2. PCIe 参考时钟通常需要经过高通滤波器,高通滤波器由每一代 PCIe 的标准定义。 总的来说、较新的 PCIe 代产品改进了滤波器、以减少来自参考时钟的更多抖动。 滤波后、积分带宽用于计算 RMS 抖动。  

    3.我们 目前提供的唯一 采用5x3.2mm 封装的振荡器 是 LMK62系列。  

    如果您有任何其他问题、请告诉我。  

    此致、  

    康纳  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,康纳  

    如您几天前的回复所述、引述了"我 对 LMK62I0-100M 的典型100MHz 相位噪声图进行了快速检查、在应用 PCIe 第6代滤波器后、典型 RMS 抖动约为4-7 fs。"  

    这一结果看起来很有希望。 您能帮助分享一些结果快照吗?