This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK61E08:LMK61E08售给客户后的初始输出频率是多少

Guru**** 2914580 points

Other Parts Discussed in Thread: LMK61E08

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1360639/lmk61e08-what-is-initial-output-frequency-for-lmk61e08-after-sales-to-customer

器件型号:LMK61E08

尊敬的 PL 工程师

有一个问题需要咨询。 接通 LMK61E08电源而不进行编程后的初始输出频率是多少? 谢谢。

此致、

比尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bill、  

    LMK61E08的默认配置为70.656 MHz LVDS。  

    此致、  

    康纳  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Connor:

    我们是否应该在上电时更改该默认时钟? 如果可能、我们如何做到这一点?  

    在我们的项目中、所需的时钟是100MHz LVDS。

    非常感谢。

    此致、

    布鲁克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Brooke:  

    是的、LMK61E08可通过 I2C 进行重新编程。 我们提供了一个名为 TICS Pro (此处下载链接: https://www.ti.com/tool/TICSPRO-SW)的编程工具、该工具可以帮助生成给定输出频率和格式的寄存器配置。   

    如果您需要恒定的100 MHz LVDS 时钟、并且不需要可编程选项、您还可以切换到 LMK61A2-100M00、它应在相同的占用空间内兼容。 如果您有任何其他问题、请告诉我。  

    此致、  

    康纳