This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK04208:为什么 LMK04208会在配置前通过 SPI 接口输出时钟?

Guru**** 2768085 points

Other Parts Discussed in Thread: LMK04208

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1363606/lmk04208-why-could-lmk04208-output-clock-before-configuration-through-spi-interface

器件型号:LMK04208

大家好:

我对 LMK04208的默认输出有疑问:

在我的电路板上、很奇怪、LMK04208会 在配置前输出时钟、例如 Clkout4上的114.2MHz 和 Clkout5上的122.88MHz。  为什么 LMK04208会在配置前输出时钟?

或者、 此 芯片可能是预先编程好器件的定制订购器件吗?

提前感谢!

图1 Clkout4上的114.2MHz

图2 Clkout5上的122.8MHz

此致!

杰森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jason、

    数据表的第8.6.2节 介绍了上电复位寄存器的值。  如您所见、这将导致一些输出。  我不确定选择这些具体值的原因。

    此致、

    将会