This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2595:具有集成 VCO 和斜坡功能的替代分数 N PLL

Guru**** 2769585 points

Other Parts Discussed in Thread: LMX2595, LMX2492

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1364542/lmx2595-alternative-fractional-n-pll-with-integrated-vco-and-ramping-functionality

器件型号:LMX2595
主题中讨论的其他器件: LMX2492

您好

我们打算将 LMX2595用于我们的应用、但斜坡的带宽限制会带来问题。
是否有类似 LMX2595的器件可以实现更大的带宽?

要求:

射频带宽:9.50..9.65GHz 或19.0..19.25GHz

超低相位噪声、在-130dBc/Hz 时的归一化1/f 噪声

所需的斜坡带宽:125MHz @9.5G 或250MHz @19GHz

所需斜坡持续时间:180us

或者、是通过使用 PLL 和外部 VCO 实现所需性能的唯一方法吗?

此致
艾达里安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Adrian:

    该功能需要通过分立式 PLL + VCO 来实现、集成式 VCO 合成器无法支持所需的线性斜坡范围。

    我们可通过 LMX2492支持9.5 - 9.65GHz 范围。 必须找到能够支持该调谐范围的 VCO。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Noel

    感谢您的回答。