This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2820:MUXOUT SPI 回读

Guru**** 2815985 points

Other Parts Discussed in Thread: LMX2820EVM, LMX2820, LMX2594

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1364719/lmx2820-muxout-spi-readback

器件型号:LMX2820
主题中讨论的其他器件:LMX2594

我尝试使用定制板和 LMX2820EVM 演示板上的 SPI 从 LMX2820读回寄存器设置。

数据表指示可通过 MUXOUT 引脚读回这些错误、但详细信息较少。 其他论坛帖子 还提到 LMX2594的数据表是2820协议信息的来源、该数据表显示 MUXOUT 充当 SPI SDO 线路。

但是、我在2820EVM 上没有看到此行为。 在 TICS Pro 中使用默认设置似乎可以使芯片与3线 SPI 通信(即在 SDI 引脚上发送读取数据)、但两个数据表中似乎都没有任何有关这方面的信息。

如何配置 LMX 以从 MUXOUT 引脚而不是 SDI 发送其寄存器回读数据?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Joshua、

    由于 LMX2820具有用于锁定检测的专用引脚、MUXOUT 默认为 SPI SDO 输出、因此我们无需配置某个寄存器即可实现这一目标。