This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2615-SP:必须使用哪些旁路电容器?

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: LMX2615-SP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1364691/lmx2615-sp-which-bypass-capacitors-are-must

器件型号:LMX2615-SP

尊敬的团队:

我的客户正计划与 LMX2615-SP 合作开展一个新项目。

在 LMX2615-SP 数据表(随附)中、有2个位置有关于旁路电容器的建议/限制、它们不同:

  1. 第5-6页的 CQFP 封装(QFN)引脚功能表
  2. 第59页的图76、典型应用原理图

 

请查看下表、其中列出了电容器的差异并提供了哪些建议 必填 这只是一项建议。

 

引脚编号

功能

引脚功能表

图76、典型应用原理图

11

VccDIG

数字电源。 建议将0.1-μF 电容器接地。

1 μ F

21

VccCP

电荷泵电源。 建议将0.1-μF 电容器接地。

1 μ F

25

VccMASH

数字电源。 建议将0.1-μF 和10-μF 电容器接地。

1 μ F

41

VccVCO2

VCO 电源。 建议将0.1-μF 和10-μF 电容器接地。

1 μ F

42

VbiasVCO2

VCO 偏置。 需要将1-μF 电容器接地。

10 μ F

57

VccVCO

VCO 电源。 建议连接0.1-μF 和10-μF

1 μ F

此致、

近红外