This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK04832:关于 LMK04832嵌套双环路 ZDM

Guru**** 2587365 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1364171/lmk04832-about-lmk04832-nested-dual-loop-zdm

器件型号:LMK04832

您好,

如下图所示、如果 LMK 的输出时钟边沿需要与基准对齐、您是否需要触发同步事件?

如果有多个并行 LMK、则基准为10MHz、配置如下图所示。 如果所有 LMK 的输出时钟边沿都需要与基准对齐、则需要触发同步事件?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Applo:

    Unknown 说:
    您需要触发同步事件吗?

    是的、只要需要输出相位对齐、就需要执行 SYNC 事件。

    Unknown 说:
    如果有多个并行 LMK、参考号为10MHz、配置如下图所示。 如果所有 LMK 的输出时钟边沿都需要与基准对齐、是否需要触发同步事件?

    是的、并且还设置0延迟模式。

    此致!

    安德烈亚