This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2492:正在寻找没有内部 VCO 且最小 N 分频器值低至1的 PLL 芯片

Guru**** 2589280 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1364164/lmx2492-looking-for-pll-chip-featuring-no-internal-vco-and-minimun-n-divider-value-down-to-1

器件型号:LMX2492

您好、TI 专家!

  我正在寻找没有内部 VCO、最小 N 分频器值降至1、频率范围覆盖2700MHz 的 PLL 芯片,您有什么建议吗?  

  谢谢!!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们没有这样的器件。  

    您针对哪种性能规格满足最小 N = 1的要求?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Noel、我们希望通过使用偏移 LO 将 N 降低到1来改善带内相位噪声、因为 PLL_flat_noise=PLL_FOM+10log (FPD)+20log (N)、应该可以工作、对吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我明白了。 在2.7GHz 载波下、您的目标闭环带内相位噪声是多少? 我可以检查一下哪个合成器可以满足您的要求。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Noel:

    目标为-124@1k,-135@10k,-142@100k。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    1K 和10k 相位噪声主要由 PLL 的1/f 噪声决定、只要您可以找到具有此1/f 规格的 PLL、就可能不需要 N=1。  

    目前、我们的产品不符合此1/f 要求。