This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2594:基准时钟高/低阈值和 SYNC 时序

Guru**** 2826825 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1354733/lmx2594-reference-clock-high-low-thresholds-and-sync-timing

器件型号:LMX2594
主题中讨论的其他器件:EP

为了使用类别3同步器件、SYNC 脉冲需要"远离 OSCin 信号的上升沿"。  我将其解释为需要在 检测到 OSCin 上升沿后的保持时间(2ns)后到达。  在什么 OSCin 电压电平、LMX 注册为上升沿?  我的2个小时解释是否准确?  如果不是、所需的同步时序"远离 OSCin 信号的上升沿"是什么、从下一个 OSCin 上升沿需要进行何种退避?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Josh、您好!  
    请参阅有关同步引脚最小值和最大值的片段:  

    例如、这种方法的工作原理是、如果您具有100MHz 信号、则有效的 PSYNC 窗口为10ns - 2.5ns (设置时间)-2ns (保持时间) = 5.5ns

    由于在检测到上升沿后应该会发生此情况、因此您的解释是正确的。  

    此致、  

    维森特  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复、并确认我的时间安排正确。  我仍在寻找可检测到 OSCin 时钟上升沿的电平。  我不知道在哪里参考保持和设置时间。  例如、如果输入是一个100 MHz 1.5Vp-p 正弦波、那么在什么电压下 LMX 将确定发生了 OSCin 时钟的上升沿?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Josh、您好!

    这是时序图、希望它能有所帮助。 您可以在 EP 数据表中找到该图。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    时序图符合我的预期、但 OSCIN 波形的大约中间只有一条垂直线、用于确定时间。  我将寻找该阈值的位置。  由于基准输入在输入上可以是不同的电平、它是 OSCIN 的 Vp-p 的50%吗?  我不知道 OSCIN 时钟上用于计算设置时间和保持时间(Vp-p 的50%? 施加一个特定的电压电平?  Vrms 的百分比? VMAX?)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Josh、您好!

    是、50%的 OSCin 和50%的 SYNC/SYSREFREQ。