This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPL5010:完成引脚说明

Guru**** 2930800 points

Other Parts Discussed in Thread: TPL5010

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1365201/tpl5010-done-pin-explanation

器件型号:TPL5010

尊敬的 TI 支持:

我对 TPL5010的数据表有一个问题。

在"8.3.2完成"一节中、可读作:"完成信号复位 计数器 功能说明。"。  我错误地认为、每次 DONE 信号有效时、计数器会从零再次启动、但图8显示的情况相反。 时间"提示"( 计数器 ?) 不会在断言后重新开始、您能否解释一下这句话是什么意思?

谢谢你。

此致

Joaquin.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Joaquin、您好!

    我认为混淆来自"柜台"和"计时器"。  

    计时器设置时间间隔、提示。

    计数器是看门狗构建块的一部分、我认为它用于在提示-20ms 内未复位的情况下触发 RSTN。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答。 最好在数据表中添加一些文本来澄清这一点、更详细地描述计时器和计数器之间的关系(或差异)。