This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2594:5.5-6.5GHz 范围的杂散

Guru**** 2587725 points
Other Parts Discussed in Thread: LMX2594, LMX2572

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1365274/lmx2594-spurs-in-5-5-6-5-ghz-range

器件型号:LMX2594
主题中讨论的其他器件: LMX2572

我们正在使用 Xilinx 的 CLK104支持板上的 LMX2594 来生成2-12GHz 范围内的音调。  我们 将    通过板上的 LMK04828B 在其 OSCin 引脚上提供芯片 A 250 MHz 信号。  

我们 发现、尤其是在功率较高的情况下、当我们 将输出频率配置为5.5-6.5GHz 范围时、会出现普遍的杂散。  我们知道内部 PLL 在设置输出频率后已锁定、并使用"无辅助"模式进行 VCO 校准。  

下面是我们看到的频谱图、其中输出配置为6.045GHz、功率代码为31。  我还附加了一个寄存器转储。  在更高的功率下、  我们是否应该 期望看到这些杂散?  我们乐于提供任何建议或帮助。

R112 = 0xCB
R111 = 0x85
R110 = 0x4A8
R109 = 0x9D7D
R108 = 0xF2
R107 = 0x8801
R106 = 0x0
R105 = 0x21
R104 = 0x0
R103 = 0x0
R102 = 0x3F80
R101 = 0x11
R100 = 0x0
R99 = 0x0
R98 = 0x200
R97 = 0x888
R96 = 0x0
R95 = 0x0
R94 = 0x0
R93 = 0x0
R92 = 0x0
R91 = 0x0
R90 = 0x0
R89 = 0x0
R88 = 0x0
R87 = 0x0
R86 = 0x0
R85 = 0xD300
R84 = 0x1
R83 = 0x0
R82 = 0x1E00
R81 = 0x0
R80 = 0x6666
R79 = 0x26
R78 = 0x3
R77 = 0x0
R76 = 0xC
R75 = 0x800
R74 = 0x0
R73 = 0x3F
R72 = 0x1
R71 = 0x81
R70 = 0xC350
R69 = 0x0
R68 = 0x3E8
R67 = 0x0
R66 = 0x1F4
R65 = 0x0
R64 = 0x1388
R63 = 0x0
R62 = 0x322
R61 = 0xA8
R60 = 0x0
R59 = 0x1
R58 = 0x8001
R57 = 0x20
R56 = 0x0
R55 = 0x0
R54 = 0x0
R53 = 0x0
R52 = 0x820
R51 = 0x80
R50 = 0x0
R49 = 0x4180
R48 = 0x300
R47 = 0x300
R46 = 0x7FC
R45 = 0xC0DF
R44 = 0x1FE1
R43 = 0x9
R42 = 0x0
R41 = 0x0
R40 = 0x0
R39 = 0x19
R38 = 0x0
R37 = 0x204
R36 = 0x30
R35 = 0x4
R34 = 0x0
R33 = 0x1E21
R32 = 0x393
R31 = 0x3EC
R30 = 0x318C
R29 = 0x318C
R28 = 0x488
R27 = 0x2
R26 = 0xDB0
R25 = 0x624
R24 = 0x71A
R23 = 0x7C
R22 = 0x1
R21 = 0x401
R20 = 0xE048
R19 = 0x27B7
R18 = 0x64
R17 = 0x12C
R16 = 0x80
R15 = 0x64F
R14 = 0x1E40
R13 = 0x4000
R12 = 0x5001
R11 = 0x18
R10 = 0x10D8
R9 = 0x604
R8 = 0x2000
R7 = 0x40B2
R6 = 0xC802
R5 = 0xC8
R4 = 0x1943
R3 = 0x642
R2 = 0x500
R1 = 0x80B
R0 = 0x2598

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、James:  
    您可能会因 XTALK 而有杂散。  
    您能否上传(.tcs)配置文件?  
    我在上传您的寄存器转储时遇到问题。  

    此致、  

    维森特  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vicente:

    感谢您的快速响应!

    请告诉我该 TCS 文件是否适合您。

     e2e.ti.com/.../lmx2594_5F00_forum.tcs

    詹姆士

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、James:  
    在尝试加载配置文件时遇到问题。  

    您是否正在使用最新版本的 TICSpro?  
    https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/943159/ticspro-sw-lmk05028-unhandled-exception-error

    此致、  

    维森特  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vicente:

    抱歉。 我想我打开 TCS 文件并将其保存在一个文本编辑器中、该编辑器必须修改行尾(这是我从论坛帖子收集的内容)。  

    希望这次不会有问题。

    e2e.ti.com/.../0878.lmx2594_5F00_forum.tcs

    谢谢。

    詹姆斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、James:  
    电流配置导致 VCO 频率超出范围:  

    我已经修改了配置、以使用正确的 N 分频器。 请注意、输出当前已断电。  
    使用修订后的配置、我预计在以下偏移处会出现杂散:  

    此致、  

    维森特

     e2e.ti.com/.../2287.lmx2594_5F00_forum.tcs

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vicente:

    这很好奇。  当我加载上传的.tcs 文件时、我看到的就是:

    我使用 TICS Pro v1.7.5.0是为了它的价值。  

    感谢您花时间重新进行配置并与我们分享。 当我加载它时、唯一看起来发生变化的是 VCO 校准中的几项内容(CAL_CLK_DIV 和 ACAL_CMP_DLY -不确定它们在这里有多重要)。  

    根据您的电子表格计算器的屏幕截图、您好像不希望看到~3GHz 和~9GHz 时的杂散?

    谢谢。
    詹姆斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vicente:

    对于您的任何时间、我们都深表歉意。 在仔细检查初始化过程之后、我们发现将 R25设置为0x0624 (LMX2572的正确值)、而不是 LMX2594的正确值0x0C2B。  在切换到正确值后、我们的杂散问题就消失了。

    再次感谢您的帮助!

    詹姆斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、James:  

    抱歉,您的任何时间都要燃烧。 [/报价]

    永远不会这样-我们随时为您提供帮助!!
    我很高兴知道向 R25写入正确值时出现了杂散问题。  

    此致、  

    维森特