This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2594:11.9GHz 至12.1GHz 的完全辅助

Guru**** 2826755 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1365714/lmx2594-full-assist-from-11-9-to-12-1-ghz

器件型号:LMX2594

数据表指出、完全辅助和部分辅助无法在11.9GHz 和12.1GHz 之间使用。  如果在该范围内使用完全辅助、问题将是什么?  是不是不能保证设置为最佳状态、还是存在器件无法使用完全辅助设置锁定在该频率范围内的问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Josh、您好!

    我需要对该发言所引起的混乱表示歉意。 我们要说的是部分辅助和关闭频率辅助不能在该频率范围内使用。 这两种辅助方法最终都需要进行 VCO 校准、但在特定的频率范围内、我们需要从指定的设置开始校准。 因此、我们不能在该频率范围内使用部分辅助和闭频辅助。

    完全辅助没有问题、因为我们将不再校准 VCO。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    "我想,我不会骗你的。"  当执行 VCO 校准时、设置需要遵循注释中的规定、但一旦确定了这些设置、我们就可以使用完全辅助功能来完成这些设置、因为使用完全辅助功能时、不会校准 VCO。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    没错。