This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2820:以25kHz 步长扫描整个 VCO 频率范围时的杂散

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: LMX2820

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1366317/lmx2820-spurious-while-sweeping-the-entire-vco-frequency-range-with-25khz-step-size

主题中讨论的其他器件:LMX2820

尊敬的 TI 支持部门:

LMX2820 PLL 能否以25kHz 的步长扫描其整个 VCO 频率范围、利用即时校准将锁定时间保持在25us 以下以及将杂散电平保持在-55dbc 以下? 如果是、需要哪些设置或配置?

感谢您的帮助。

此致、

克里希纳普拉萨德  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kris:

    每步25kHz 意味着您将其置于分数模式、环路带宽可能远高于25kHz、因此会出现杂散。 我无法准确判断、因为通道太多、但我认为有些通道可能无法满足-55dBc 要求。