This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ32000:BQ32000是否支持电池低电量警告(是否具有电池低电量指示灯功能)

Guru**** 2929210 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ32000

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1366856/bq32000-will-bq32000-support-the-battery-low-warning-does-it-has-battery-low-indicator-feature

主题中讨论的其他器件:BQ32000

工具与软件:

嗨、大家好!
      我浏览了 BQ32000数据表、但没有找到与电池低电量警告功能相关的任何寄存器、

您能否确认相同。

谢谢
Shivaji Y

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shivaji:

    没有用于指示电池电量低的引脚或寄存器警报。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的确认