This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2594:LMX2594数据表中的 SYNC 类别

Guru**** 1783340 points
Other Parts Discussed in Thread: LMX2594
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1366205/lmx2594-sync-category-from-lmx2594-datasheet

器件型号:LMX2594

工具与软件:

 图来自 LMX2594数据表(P28、图27)。关于 SYNC、在类别1中、当 CHDIV = 2、4、6时、我不需要 SYNC 信号但 SYSREFREQ 是必需的吗?

正在等待您的答案。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ziquan:

    SYNC 和 SYSREF 是两个不同的器件。

    在您突出显示的场景中、您不需要同步脉冲来实现同步、只需启用 VCO_PHASE_SYNC 位即可。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Noel:

    感谢您的回答。 因此在该 目录中、如果我要输出 SYSREF、我 需要将信号连接到 SysRefReq 引脚。 是这样吗?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ziquan:

    没错。