This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2594:从睡眠模式唤醒的时间

Guru**** 2828555 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1366885/lmx2594-wake-up-time-from-sleep-mode

器件型号:LMX2594

工具与软件:

您好!

1.我想知道从断电状态到锁定信号状态 的总"唤醒"时间是多少

该时间应包括将信号锁定到所需频率的所有步骤、但取决于环路滤波器设计的锁定时间除外(我会将该时间添加到您的答案中)

在此过程中需要加载哪些寄存器?

3.在数据表第40页 的第7.5.1条"建议的初始上电序列"中、写为我们在编程寄存器后需要等待10ms、它是否也指从睡眠模式唤醒的时间(而不是首次上电)?

此致、

马可.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marco:  
    1. 输出缓冲器的加电时间应为瞬时时间、写入寄存器所需的时间占主导。

    2.寄存器应按降序编程:

    3.否,这仅指第一次(初始化)。
    10ms 的要求是确保 LDO 在下一次 VCO 校准之前稳定。  

    此致、  

    维森特  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    非常感谢您的快速响应。 您能不能估算 写入寄存器所需的时间

    此致、

    马可

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marcos:  
    编程时间取决于 SPI 写入速度。  

    最大 SPI 写入速度为75MHz。  

    例如、如果已经初始化器件并希望更改输出频率、则需要编辑3个寄存器-利用75MHz 的最大 SPI 总线速度、这3个写入可在~3us 内完成。  

    此致、  

    维森特