This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2571:外部 VCO 模式

Guru**** 2885230 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1368072/lmx2571-external-vco-mode

器件型号:LMX2571

工具与软件:

大家好、

1.对于 Vcc 的5V 电源、如果电源电压低于5V、比如约4.3V、电荷泵能正常工作吗?  哪个规格将受到影响?

2.在外部 VCO 模式下、通过寄存器切换 f1和 f2频率时、电荷泵是否会在切换过程中停止工作?

Br

艾达里安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Adrian:

    我假设您使用的是 VcpExt、它可以是3.3V 和5V 之间的任何值。  

    在 f1 f2开关期间、电荷泵不会停止工作。