This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK04828:LMK04828相关问题

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: LMK04828, LMK04832

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1367658/lmk04828-lmk04828-related-issues

器件型号:LMK04828
主题中讨论的其他器件: LMK04832

工具与软件:

您好,

问题1:当客户使用 LMK04828时钟芯片时、图中的 Kvco 和 VCOCap 代表什么参数?

问题2:客户看到环路滤波参数可以设置为二阶、三阶和四阶滤波器。 图中的 C3、C4、R3和 R4是否对应于4阶环路滤波参数? 如果是这种情况、如何设置 LMK04828的内部环路滤波参数?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kvco 是 VCO 调谐电压的增益(以 MHz/V 为单位)。 例如、上面的屏幕截图中、调谐电压的一伏特变化会导致大约18 MHz 的标称偏差。 此斜率不是完全线性的、并且随频率略有变化。 我们将其作为可选参数提供、以便在使用外部 VCO 时进行覆盖。

    VCOCap 应代表 VTUNE 端口上的固定电容(或等效电容)。 在 LMK04828中、集成了 VTUNE 端口、因此 VCOCap 等于 C4。 因此、该值应保留为0pF。 值得指出的是、由于输出级中使用的 FET、电荷泵端口也具有一些寄生电容、该电容值约为60pF;我们通常将其表示为 C1的一部分。 因此、即使您在硬件上将 C1设置为0nF、也应该在仿真中将其限制为不小于60pF、以表示实际电路行为。

    C3/R3和 C4/R4分别对应于环路滤波器的三阶和四阶元件。 有关可配置选项的寄存器0x16C 和0x16D 的说明、请查看数据表。 在 PLLatinum Sim 中、您可以 在"Smart force selected values"模式下使用"restrict Components"窗口选择要强制使用的组件、所有这些窗口都位于高级功能级别的"Filter Designer"选项卡上。 我们通常不建议修改这些值、因为很少有理由这样做-通常我们只是保留它们以用于在芯片验证期间出现问题时进行调试。 您当然可以对这些设置进行实验、但通常没有足够的优势来保证进行实验所花费的时间。 作为参考、在 LMK04832 (LMK04828的 P2P 等效性能改进版本)中、这些环路滤波器组件值是固定的、不是用户可配置的-如果有机会在 LMK04832中重新访问这些设置、我们在公开这些设置时未看到任何值。